This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:SmartRF Studio 8 -禁用美白

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1497341/lp-em-cc2745r10-q1-smartrf-studio-8---disable-whitening

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好论坛

我使用 SmartRFstuido8、并使用具有 BLE 选项的信号发生器。 要测量灵敏度、必须禁用美白。 如何、我只能在"Continuous TX" 选项卡下找到美白选项、如何在 "Packet RX"选项卡下禁用?

使用 SmartRF Studio V1.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    SmartRF Studio 8目前不支持禁用白化的选项。 默认情况下启用美白功能。 如果您要在禁用白化的情况下测试接收器灵敏度、请使用 SDK 中的 HCI 测试命令来实现此目的。

    TI BLE5-Stack API 文档。  

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haaiatullah

    然后、我将停止查找类似于 RFSmart7中的禁用复选框

    此致

    弗莱明