主题中讨论的其他器件: CC2640
工具/软件:
一款具有蓝牙连接功能的嵌入式产品、MCU 是 CC2652RB (具有 BLE 功能、RF-P/RF-N 引脚)方案、BLE 蓝牙平衡-非平衡变压器电路设计如下图所示(ph.1);
PCB 布局布线如下图(pg.2)所示;
*上述电路设计和 PCB 布局设计方案 以前已经在 PCB 上进行过测试,结果非常好, 没有问题。 BLE 蓝牙连接距离可以达到25m 或更远、连接非常稳定。
最近我尝试了再次生产此 PCB、为了控制平衡-非平衡变压器电路的阻抗保持在50 Ω、PCB 工厂调整了平衡-非平衡变压器电流布线的线宽[13mil (0.33mm)→4.3mil (0.1mm)]、光绘如下图(ph.3)所示:
可以看出、 平衡-非平衡变压器电路中箭头所示模式的布线宽度比 pH.2中的同一部分薄;
测试电路板后、发现配对和搜索器件相当困难。 即使与超过5米的距离配对、连接也会断开!
由于电路设计方案和 PCB 布局设计方案在原型设计上都经过验证 、没有出现任何问题、未对其进行修改或更改、这次将直接使用、 推测此次线宽调整会导致源阻抗和端子阻抗不匹配、导致 PCB 接线中大部分信号反射和发射能量损失、从而导致连接稳定性低下;
由于日程安排紧张、没有时间重新做 PCB。 我想咨询 TI 工程师和专家:
我的猜测是否正确?
是否有办法纠正这种情况? 例如、如何调整平衡-非平衡变压器电路的电感或电容参数?
如果您有任何建议、请回复。 非常感谢 您的帮助!