This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:RESET 引脚在触发时是否会引起和中断?

Guru**** 2818805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500102/cc2652r7-does-the-reset-pin-cause-and-interrupt-when-triggered

器件型号:CC2652R7

工具/软件:

您好:  

我只是想知道当复位引脚被触发时是否会导致中断、如果是这样、是否有方法可以访问中断处理程序并向其添加自定义代码。

谢谢、
Kenneth T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    RESET 引脚将立即强制器件进入关断状态、除了复位引脚上的唤醒(仅与 POR 复位不同)外、不可维修操作、并且仅在释放 RESET 引脚后通过系统复位进行恢复。  因此、您可以看出在器件通过 SysCtrlResetSourceGet 启动后使用了 RESET 引脚 、但在 RESET 引脚将器件置于关断状态之前、没有可以服务的 ISR。

    此致、
    Ryan