This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:将多个 GPIO 设置为用于关断的唤醒引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499868/cc2340r5-set-multiple-gpios-as-wake-up-pin-for-shutdown

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

是否可以将多个 GPIO 设置为 CC2340的关断模式唤醒引脚? 例如、我的电路板上有多个按钮、希望使用其中任何一个按钮从关断状态唤醒、是否支持该功能?

如果是、哪些 GPIO 可用作关断唤醒引脚是否存在限制?

谢谢。

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在此处找到 GPIO 关闭工程的代码、其中包含也可从 GPIO 输入唤醒的代码。
    将 GPIO 设置为用于 SHUTDOWN 模式的唤醒引脚的主要代码段是:

    /* Configure DIO for wake up from shutdown */
    GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_WAKEUP, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_LOW);

    在使用 GPIO_CFG_SHUTDOWN_WAKE_LOW 标志的情况下、不能阻止您对每个引脚使用一次 GPIO_setConfig、从而允许您从切换模式中将多个 GPIO 用作唤醒引脚。

    此致、
    Maxence