This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:如何在关闭 cc2340后再次打开 BLE

Guru**** 2580535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1490595/cc2340r2-how-to-turn-on-ble-again-after-shut-down-cc2340

器件型号:CC2340R2

工具/软件:

尊敬的专家:

我使用的是 cc2340R22、并尝试节能。

关闭后,一切都是好的,但当我再次加电和 PowerLPF3_releaseLatch锁(),我看不到 BLE 广播。

我应该做什么来唤醒射频?

提前感谢。

Wensan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 这是不寻常的行为,因为它不应该停止广告,除非特别. 我有几个问题:

    您是否使用 SDK 中的任何示例?

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    您如何验证设备是否未在广播?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tarek
    我使用的是 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_20_00_119的 basic_ble。
    在关闭之前、调用 BLEAppUtil_advStop、然后再次开机、并  调用 PowerLPF3_releaseLatchels()、BLEAppUtil_advStart ()。 但是,我没有看到应用程序中的任何别名。

    按照相同的步骤、进入待机模式、然后返回、这是可以的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可以看到这个。 平均而言、最新的 SDK 中是否也出现了这种情况?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否还能提供对默认示例所做的任何更改? 如前所述、如果您可以在最新的 SDK 上进行测试、这将使确定问题的过程更加容易。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tarek、
    对不起晚、几天检查后,我终于发现这是我的控制 ussue。
    在我的设计中、有一个开/关键用于开启和关闭。
    关断时、CC2340关断、然后由 KEY 触发以导通。
    打开后,我发出 BLEAppUtil_advStart ()来启动 BLE。
    但是、BLE 栈尚未准备好、只是刚开始。
    我应该等到 BLE 初始化结束。

    感谢您的答复。

     Nancy