This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:未将零工程应用正确烧录到闪存中

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499588/lp-cc2652rb-not-properly-burnt-zero-project-app-into-flash

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RBUNIFLASH

工具/软件:

工具/软件: Code Composer Studio  20.1.1.8__1.7.1

SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

我尝试使用 CCS 将示例工程"project _zero"刷写到 CC2652RB LaunchPad 中。 按照 bim_offchip 和 project_zero 的说明操作后、程序可以顺利运行、并可以在手机中连接到应用程序。 但是、每次我在 USB 重新连接到 PC 或电源的情况下进行重新启动时、程序都会不再工作。 看起来程序没有正确烧录到内部闪存、但保存到 RAM 中(因此、写入 mem pos 从定义为 GPRAM_BASE 的0xe0开始)。 如何修改代码、以便重新启动后、程序仍能正常工作? 还是我错过了这里的一些东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、

    [quote userid="625273" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499588/lp-cc2652rb-not-properly-burnt-zero-project-app-into-flash 重新启动并通过 USB 重新连接到 PC 或电源、程序不再工作

    这通常表示加载了不正确的 BIM 映像。  您能否确认正在使用 Uniflash 加载 BIM 十六进制映像?  请参阅 BLE5-Stack 快速入门指南 和 OAD SimpleLink Academy 实验 以供参考。  

    此致、
    Ryan