This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:关于 AES-GCM

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500557/cc2745r10-q1-about-aes-gcm

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、

我已将下面 URL 中的示例代码合并到我自己的项目中并进行了测试、但无法按预期工作。
您知道原因是什么吗?
此外、这种行为是否存在任何时间或其他限制?
AESGCM_ReturnBehavior 设置为 AESGCM_Return_behaviore_callback。

AES-CCM 也表现出同样的现象。

[现象]
执行 AESGCM_oneStepEncrypt 后、返回值在回调中返回为 AESGCM_STATUS_SUCCESS、密文缓冲区包含预期值、
但 Mac 包含0x00。
如果在执行 AESGCM_oneStepEncrypt 后设置断点或等待500us、则它按预期工作。

operation.iv                = iv;
operation.ivLength          = 12;
operation.mac               = mac;
operation.macLength         = sizeof(mac);
encryptionResult = AESGCM_oneStepEncrypt(handle, &operation);
HapiWaitUs(500); // ← If I insert a wait here it works fine.
if (encryptionResult != AESGCM_STATUS_SUCCESS) { // ← Also, if I put a breakpoint here it works fine
    // handle error
}

[条件]
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea

[URL]
Software-https:/.../_a_e_s_g_c_m_8h.html

[样片]
对于 HSM 加速器、在分块返回模式下使用明文加密密钥进行单次调用 GCM 加密+身份验证

此致、

Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到您对 SDK 使用的是 EA 版本。 您是否需要更新到最新版本的 SDK 并重试测试? 这些版本的 SDK 不会经过已发布 SDK 所做的全面测试。

    此致、

    Nima Behmanesh