This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:CAN 的错误处理

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1498471/lp-em-cc2745r10-q1-error-handling-for-can

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

大家好:

我正在使用 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61 SDK 测试 CAN 外设。

我可以成功发送和接收 CAN 消息。

如果   发生 CAN_EVENT_BUS_OFF、CAN_EVENT_ERR_PASSIVE 或 CAN_EVENT_ERR_ACTIVE 事件、我需要关于在应用中必须执行什么操作的指导。

是否有必要实现错误处理程序或内置 CAN 驱动程序本身可以处理此错误?

此致、

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候阿斯拉姆、

    EVENT_BUS_OFF、EVENT_ERR_PASSIVE 和 EVENT_ERR_ACTIVE 都是将导致使用这些错误事件调用用户定义的回调的事件。 所有这些状态均表示来自 CAN 总线 高效的解决方案 所需的通信信息、才能成功使用 CAN 总线 保持高电平或低电平。

    希望这对您有所帮助、
    此致、
    Achyut Ray