This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 XDS110连接到定制电路板上 CC2340R52时出现问题(错误-615/-2131)

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500383/cc2340r5-trouble-connecting-to-cc2340r52-on-custom-board-via-xds110-error--615--2131

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 使用 CC2340R52的定制电路板 、我目前正面临通过刷写固件的问题 XDS110 同时使用 CCS 中完成 UniFlash

问题描述:

  • 最初是 SWD 完整性测试成功 ,我能够检测到设备(IDCODE :0x6BA02477)。

  • 尝试从 SimpleLink SDK (basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out)刷写 FreeRTOS BLE 示例后、器件停止正确响应。

  • 现在、我一直收到以下错误:

    • 错误-2131 (无法访问设备寄存器CFGAP.DEVICESTATUS)

    • 错误-615 (无法识别 SWD 标头)

  • 这种情况发生在中 CCS 12.8. UniFlash 8.6.0

    我尝试过的方法:

    • 已验证所有 SWD 线路、上拉电阻和电源稳定性。

    • 将 TCLK 降低至1 MHz、甚至降到100kHz。

    • 已尝试通过 UniFlash 进行手动复位+批量擦除。

    • 已尝试使用 CCS"Connect Target"进行连接、但未加载代码。

    • 使用了不同的 USB 端口并确认 XDS110调试器在其他板上工作。

    ️ 设置详细信息:

    • 使用 :XDS110

    • 缩写 :2线 SWD

    • 目标器件 :定制 PCB 上基于 CC2340R52

    • 工具 :CCS 12.8.0.00009、UniFlash 8.6.0

    • 仿真包 :12.8.0.00189.

    • SDK 中找到 :SimpleLink CC23xx SDK 7.20.00.xx (定位basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang)

     请求:

    我怀疑器件可能由于刷写的固件或 CCFG 配置而进入锁定或关断状态。 您能否告知正确的恢复程序? 是否有备用的解锁路径(例如、通过 CLI 或 BSL 回退强制擦除)?

    如果需要、很高兴提供原理图片段或日志。

谢谢您、

Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刷写电路板时出现错误-615、意味着会识别 XDS110调试器、但不会识别 CC2340R52目标。 这可能是由于 CCFG 配置损坏所致。 我建议您查看 此 E2E 主题中提供的常见解决方案 来解决这个问题。

    此致、
    Maxence