This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何让 HCI 命令通过 I2C

Guru**** 2587135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500043/cc2340r5-how-to-let-hci-command-go-through-i2c

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 CC2340R5。 它们将使用一个外部处理器/MCU 来控制(例如设置命令) CC2340R5 (例如启动 BLE 广播、建立连接和传输数据)。 由于外部处理器/MCU 的 UART 接口有限、他们会询问是否可以通过 I2C 使用设置的命令。

我建议客户使用 BTool 在 CC2340R5上评估 host_test FW。 但是、HCI 命令只能支持 UART 或 SPI。 团队能否提供任何建议、说明如何让 HCI 命令通过 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HCI 命令可通过 NPI (网络处理器接口)协议通过 UART 或 SPI 发送、不支持 I2C。 客户可以以某种方式修改 host_test 代码以允许 I2C、或者添加 I2C 转 UART 转换器、但我没有看到任何其他方式将 I2C 用于 HCI 命令。

    此致、
    Maxence