This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:48MHz 的晶振替代产品

Guru**** 2933720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1501480/cc2340r5-crystal-alternative-for-48mhz

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

客户设计了 数据表建议的48MHz 晶体( TZ3908AAAo43 )但不幸的是,他们不能采购的部件,他们没有房地产使用更大的包.  是否有具有相似尺寸和高度的替代建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已检查客户  第6款 一半  SWRA495  (CC13xx、 CC26xx 和 CC23xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型): https://www.ti.com/lit/swra495 ?

    大多数适用的48 MHz 晶体尺寸为2.00mm x 1.6mm。

    此致、

    Zack