请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2745R10-Q1 工具/软件:
您好、
我在下面的 URL 运行了示例代码、但 ECDSA_SIGN 的返回值为-32。
原因可能是什么?
ECDSA_ReturnBehavior 使用 ECDSA_return_behavior_callback 设置。
ECDSA_RETURN_BEACHY_BLOCKING 也会出现同样的现象。
还随附了使用的源代码。
[条件]
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_30_00_11_ea [URL]
software-dl.ti.com/.../_e_c_d_s_a_8h.html
[示例]
CC27XX 和 CC35XX 器件的带有明文加密密钥的 ECDSA 签名
此致、
Katsuya