This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:生成广播时产生额外功耗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1501494/cc2340r5-additional-consumption-when-generating-advertise

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

大家好!
使用以下代码准备该工程:SDK 8.40、CSS 12.8.1、basic_ble。
sysconf 设置:  
器件角色:外设+中央器件
常规配置:
读取周期(ms)- 4000
中央配置:
扫描间隔 (ms)- 10
连接间隔(ms)- 100

能耗由应用程序 STM32CubeMonitor-Power 控制

在启动器件(我自己的实现)后、我会观察到以下功耗状态

请告诉我、消耗面板上出现的这些未知脉冲是什么?
此外,它们严格地与广告联系在一起。 我假设这是 Rx 无线电信道工作正常。
如果我禁止广告的形成,那么未知的脉冲消失与广告。
如果我更改广播频率、则未知脉冲的频率不会改变。
我在 CC2642和 CC2652上实现了类似的脉冲。
是否可以以某种方式去除这些脉冲(消耗)或减少它们的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您看到的很可能是充电脉冲。 待机模式下的电流消耗由两部分组成:充电电流脉冲(用于为 VDDR 电容器充电)以及充电之间的电流消耗。 后者约为70nA、几乎测量值太小。 这是待机期间(包括再充电)的平均功耗、定义为待机电流(约为700nA)、如器件数据手册中所述。

    BR、

    David。