This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:RESET_N 高延迟时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500903/cc2651r3-reset_n-high-delay-time

器件型号:CC2651R3

工具/软件:

您好:

当 RESET_N 从低电压变为高电平与复位之间是否存在任何延迟时间?

该引脚的字符(高/低驱动电压、迟滞)与 GPIO 是否相同?  

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、是的、存在延迟、但我们不测量这些数据、因为 时序会被包含它的工作模式所需的时间完全覆盖

    同样、从高电平到低电平、将 RESET_n 引脚置为有效所需的低电平持续时间为1us、这会覆盖包含它的转换时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuch、

    感谢您提供信息。

    我明白。

    此致、

    GR