This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:与 ACCEPTLIST 绑定和配对

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1503207/cc2340r5-bonding-and-pairing-with-acceptlist

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、

我的 TI CC2340R5用作外设。 第一次将其连接到中心时、请进行配对、然后将接受列表与绑定的中心同步。 下一次、我将筛选器策略更新为"仅从 AL 设备接受连接"。 现在我的查询是将来的、如果我要绑定并连接到另一个中央设备、然后将其添加到 AL 并从 AL 中删除旧的中央设备、我该怎么办? 因为一旦我更新了过滤器策略、我的外围设备将只连接到 AL 中央、它将不会接受来自其他设备的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 您可以在运行时更改筛选器策略以再次接受所有设备的连接、以允许形成新的连接、将其添加到 AL、并将筛选器策略重新配置为仅允许 AL 设备。

    此致、

    1月