This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:将辅助安全引导加载程序与 OAD 集成

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1502537/cc2745r10-q1-integration-of-a-secondary-secure-bootloader-with-oad

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好
在查看 OAD 片上示例的 SysConfig 文件时、我看到了此选项以启用辅助安全引导加载程序

我相信该示例已经使用了在 HSM 上运行的安全启动引导加载程序、但如果我们想更好地控制启动过程并实现其他启动介质(UART、SD 卡、外部闪存等)、则需要实现我们自己的自定义引导加载程序

屏幕截图中的帮助文本引用了无法找到的文档

请举例说明如何实现 SSB 以及如何使用 OAD 示例对其进行配置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该文档是CC2745的技术参考手册。 您将需要参阅 第11章"安全启动"。 第11.3节提供了有关要使用的 ROM API 的更多信息。

    不幸的是、我们还没有关于如何实现 SSB 的示例。 但是、TRM 中的信息应该有足够的入门信息。 希望这能有所帮助!

    此致、

    Nima Behmanesh