This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340白名单数量限制

Guru**** 2586485 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1493044/cc2340r5-cc2340-whitelist-quantity-limit

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

使用 MAP_HCI_LE_AddAcceptListCmd 接口将器件添加到接受列表时、条目数上限为5。 如果需要添加10个器件、应如何继续?

SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_10_01_02

Chip:CC2340R53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangrenli、

    您能否说明限制接受列表条目数量的因素?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    调用 MAP_CCI_LEAddAcceptListCMD 接口5次后、再次调用它将返回0x07、指示数量已满。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangrenli:

    感谢您联系我们。 可以通过 BLE 模块的 Bond Manager 选项卡中的 SysConfig 配置最大绑定数。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我将最大绑定数量更改为10、但 MAP_CCI_LEAddAcceptListCMD 接口仍然只能设置5个设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 Sysconfig 中将绑定设置为10后、您是否使用 MAP_HCI_LE_AddAcceptListCmd? 您能否在最新的8.40 SDK 上进行测试?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 SysConfig 中将绑定设置为10、然后使用 MAP_HCI_LE_AddAcceptListCmd 接口后、我仍然只能添加5个器件、而第6个器件返回0x07。 我的8.40 SDK 也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉耽误你的时间。 您是否可以尝试调用 HCI_LE_ReadAcceptListSizeCmd ()并检查在将任何项目添加到列表之前以及问题开始发生时返回的值?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是由 SDK 中的错误引起的问题、我使用 LL_ReadAlSize 接口读取的值为5、这意味着 Dk 将最大项数限制为5。 我想将它更改为10、但我还没有找到这样做的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的理解是、允许名单的大小应该可以修改、并且与债券编号挂钩。 只是为了确认、LL_ReadAlSize()返回5、即使绑定编号设置为10?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将绑定数量更改为10、LL_ReadAlSize ()接口仍然返回5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白。 我将深入了解这一点、并在1个工作日内回复您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我进一步研究了这一点、我认为您应该避免直接使用 LLL_函数、而不是依赖 HCI 函数。 您是否可以尝试使用 SLA 下一部分中明确提到的功能?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_00_00/_build_simplelink_academy_for_cc23xx_8_40_00_00/source/ble/cc2340rx_09_ble_adv_sec_feat.html#task-3-filter-accept-list

    如果您添加6个设备、您是否能够成功连接所有6个设备?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HCI_LE_AddAcceptListCmd 函数也会出现同样的现象;添加6个器件是否意味着绑定6个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、添加到接受列表只是指定允许连接的设备、而根本不需要任何预先存在的连接。 但是、您可以通过选中 SysConfig 中的复选框来将绑定的器件与接受列表同步。 这是否与您的用例相符?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更大 ‌中心角色 ‌我需要 ‌将多个设备添加到白名单 ‌然后 ‌启动与白名单设备的连接 ‌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以理解、那么 SysConfig 方法不起作用。 您能否共享您正在使用的项目? 我想在本地重现这个问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用的工程是 basic_ble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 我会在我这边进行测试、然后返回给您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。 我能够在你们这边重现同样的行为。 我认为我们可以实施一种权变措施、让您的系统按预期工作。 我认为您可以在连接到接受列表后从接受列表中删除条目以释放列表中的空格并允许添加其他条目。 这是否适用于您的解决方案?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这实际上并不能解决我的问题、例如、当我担任主角色时、我有6个需要连接的从设备、此时我只能向白名单添加5个设备、而无法添加一个设备。 也就是说、如果前5个连接均未成功、则最后一个将无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我已经进行了检查、似乎在 SysConfig 中添加了一个配置接受列表大小的选项将包含在9.10 SDK 版本中、该版本计划在未来几周内发布。

    此致、

    1月