Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具/软件:
您好、
我使用 CC2340R5作为发送器、在具有250kbps 数据速率和 MSK 调制的专有模式下的2.4GHz 频带中运行。
我希望实施待机功耗策略以在传输间隔期间节省功耗、因为该设备由纽扣电池供电。
主要思路是 MCU 在每次传输后进入待机模式、然后在计时器或外部中断中唤醒以便下次传输。
我选择了待机模式、因为我想保留 RAM 内容和射频设置、I2C 设置等基本配置、
和其他外设配置—这样我就不需要在每次器件唤醒时重新配置它们。
我将 NoRTOSrfPacketTx 示例用于发送器、并在 CCS Theia 中编写代码。
我尝试使用看门狗示例、但没有按预期工作-即使在睡眠模式下、电流消耗也保持在0.77 mA 附近。
您能帮助我以超低功耗实现正确的待机运行吗? 非常感谢任何示例代码或指导。
提前感谢!