This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:未使用内部直流/直流转换器时的功耗(使用全局 LDO)勘误表 Radio_04

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1500910/cc2651r3-power-consumption-if-unuse-internal-dc-dc-use-global-ldo-for-errata-radio_04

器件型号:CC2651R3

工具/软件:

您好:

在勘误表 Radio_04中、建议使用全局 LDO 为 VDDR 供电。

使用此权变措施时、您是否拥有功耗数据? 如数据表8.5。

我相信 DS 基于启用的直流/直流转换器。 我的客户想了解全局 LDO 版本。

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我们确实有 CC2651R3的 GLDO 功耗数值、但我们没有用于 SIPA 版本的功率消耗、因为集成了用于启用直流/直流转换器的组件、 只需要这样操作。

    我可以根据您的喜好提供 CC2651R3的数字、因为它们相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuch、

    感谢您的信息。

    我的客户使用 SIPA 版本进行设计。

    、因为集成了用于启用 DCDC 的组件、 只能这样操作。

    这是否意味着 无论 GLDO 还是 DCDC 为 VDDR 供电、功耗数据表中都可以使用相同的数据(以 DS 为单位)?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GLDO 和直流/直流转换器之间不能共用这些值。 您可以在 GLDO 模式下运行并预计会产生更高的功耗、但未经验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR