This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:与多个器件自动同步 ACCEPTLIST

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1504380/cc2340r5-auto-sync-acceptlist-with-multiple-device

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 CC2340R5作为外设、并与中央 器件配对、并在 SysConfig 中启用了"与绑定器件同步 Acceptlist "。 现在我的查询是、如果我取消了外设与预期中央器件的配对并在运行时与新的中央器件进行了全新配对、那么新中央器件的地址是否会在已勾选 SysConfig 时自动添加到接受列表中、或者我必须通过代码手动添加它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satakshi、

    感谢您联系我们! 和外设等器件的寻址模式  键合  而不仅仅是连接、如果未达到支持的绑定的最大数量、则应自动添加地址。 另请记住、您的筛选器策略最初还应设置为"处理来自所有设备的请求"、以便能够最初连接到不在接受列表中的设备。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    感谢您的清晰说明。 是的、最初我将筛选策略设置为"处理来自所有设备的请求"、以便配对并绑定到设备。