This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:DIO 和 SSI/UART 等 IO 信号的上升/下降偏斜时间(TR/TF)是多少?

Guru**** 2585595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1504317/cc2651r3sipa-what-is-the-rise-fall-skew-time-tr-tf-of-io-signals-such-as-dio-and-ssi-uart

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

DIO 和 SSI/UART 等 IO 信号的上升/下降偏斜时间(TR/TF)是多少?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、

    遗憾的是、我们没有表征这些外设的压摆率。 抱歉。

    对于 UART/SSI、数据表的第8.15.4节(最大时钟速度)介绍了相关规格、以及技术参考手册第21章和22章中所示的功能方面。

    此致、

    Rafael