This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:由于外部噪声等导致的输入缓冲引脚闩锁

Guru**** 2585955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1504304/cc2651r3sipa-latch-up-of-input-buffer-pins-due-to-external-noise-etc

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

我知道 DIO 也连接到输入缓冲器、即使在寄存器设置中禁用了输入、也连接了输入缓冲器、这是正确的吗?
如果正确、输入缓冲器的输入端子是否由于外部噪声等原因而闩锁?因为输入缓冲器的输入端子为开路(高阻态)?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITO、

    如果我正确理解了您的问题、那么即使引脚输入被禁用、您也预计会出现异常情况(闩锁)、是这样吗? 如果是、我们的一般声明是、只要器件保持在绝对最大额定值范围内、就不会发生闩锁效应。 如果器件承受的应力超出了我们发布的规格、我们无法保证器件能够正常工作。

    闩锁效应在 互联网相关的各种文档中进行了介绍、包括以下白皮书:

    https://www.ti.com/lit/pdf/scaa124

    Unknown 说:
    我知道 DIO 也连接到输入缓冲器、即使在寄存器设置中禁用了输入、也连接了输入缓冲器、这是正确的吗?

    根据器件 TRM 的图13-2、连接本身仍将存在、但无论如何、未使用的引脚都将禁用输入缓冲器。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael