This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:测量 TX 功率

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1502436/cc2745r10-q1-measuring-tx-power

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

固件:SDK、simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\ble5stack\basic_ble

我在 LP-EM-CC2745R10-Q1 LaunchPad 上测试 TX 功率时遇到问题。

所有通道上的 TX 功率非常低、例如-5dBm、而 Rx 传感器类似-81dBm。我使用默认设置和 XDS110作为连接。

我尝试使用 SmartRF Studio 控制 TX 功率、但在设置 TX 输出功率10dBm 和0dBm 之间几乎没有变化、约为-5dBm。

我测量了刚才提到的 TX 情况下的拉电流、发现电流接近48 mA 高电平。

请提供方法来设置正确的 TX 功率并纠正灵敏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    您能更详细地描述您的设置吗?  SmartRF Studio 可设置为-5dBm 的 txPower。  

    对于 RX 灵敏度、我需要有关您的设置的更多信息。 什么是传输到器件? 发送器和接收器器件之间的距离是多少? 信道是传导还是通过无线方式进行? 如果传导、是否添加了任何衰减?  

    对于 SmartRF Studio、您是否使用 Continuous TX? 您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio?  

    请提供上述问题的答案、我将提供答复。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Isaac、á lez

    在将 SDK 中的 cc27xxx10_hsm_fw_v3.0.0.bin 刷写到电路板上后、我可以获得所需的 TX 功率和 RX 灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    您能为我提供上述问题的答案吗?  

    谢谢、  

    Isaac