This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:UART's 自动波特率检测功能

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1503548/cc2340r5-q1-uart-s-automatic-baud-rate-detection-feature

器件型号:CC2340R5-Q1

工具/软件:

大家好、TI 团队。

我确认 TRM 提到了用于 UART 通信的自动波特率检测功能。

但是、此说明仅在"8.5 ROM 串行引导加载程序"一章中找到。

此功能是否可与用户常用的 UART2驱动程序一起使用? 如果可以使用、请说明如何使用。

此外、是否有可能将来在 SDK 中更新此功能?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、UART2驱动程序不支持自动波特率检测。 自动波特率检测是 ROM 串行引导加载程序所特有的、没有计划将其添加到未来的 SDK 中。  

    此致、

    Nima Behmanesh