This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 Mac Pro 上新安装 CCS 20缺少顶部菜单栏

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505038/cc2340r5-new-ccs-20-installation-on-a-mac-pro-the-top-menu-bar-is-missing

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

我怎么能得到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar、

    那是一个 ARM Mac Pro 吗? 基于英特尔的产品?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 M1上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    它是运行 ARM M1 (Apple M1 Pro)的 Mac Pro

    操作系统: Severly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itamar,

    我没有看到这个问题。

    "自动隐藏和显示菜单栏"的菜单栏设置是什么样子?  下图底部:

    我的 macOS 版本比你的版本旧了一点,我还在14.5上。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瑟

    您是如何获得此窗口的?

    是 Mac 还是 CCS 的一部分

    我遇到的另一个问题:

    我在 CCS 屏幕上看到了该消息

    Code Composer Studio 已离线-尝试重新连接。

    是否可以在本地运行 CCS 而无需连接到云??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itamar,

    该屏幕截图来自 macOS 系统设置。  我打开它、然后搜索菜单。  单击第一个结果、因为它与隐藏菜单栏有关。

    CCS 可以离线工作、Resource Explorer 和 Project Wizard 等某些功能需要连接互联网。

    目前、在 macOS 上、您将在系统进入睡眠状态后看到与 cloud agent 的连接断开消息、您需要重新启动 CCS。  应在即将推出的 CCSv20.2.0中解决该问题。  我一直在测试早期版本、它已经为我解决了该问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的自动隐藏并显示菜单栏: 仅限全屏显示

    但是、我也尝试了 allways 选项(并重新启动 CCS)、但没有不同

    现在还没有菜单栏  

    只是为了您的信息,我有一个工具栏显示(但没有菜单栏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itamar,

    您是否可以尝试为菜单隐藏设置选择 Never、然后重新启动 CCS?  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在尝试了所有的选项:总是,仅在桌面上,在全屏,而不是

    没有一个使马努回来Slight frown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在 Mac 上、 如果将鼠标浏览器移动到屏幕顶部、会导致菜单显示在屏幕顶部、而不会像使用 Mac Finder 时那样显示在 CCS 窗口中。 这是 MacOS 的东西。 我希望它像在 Windows 上,当你可以看到菜单所有的时间.