This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:有关定制电路板上的 SWDIO 和 SWCLK 漏电问题。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1504832/cc2340r5-regarding-the-swdio-and-swclk-leakage-issues-on-my-custom-board

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好专家。
我有一个非常奇怪的问题,
我们自己制作了一个定制板、最近我们将大规模生产它。
当我们调整了功耗时、我使用了空工程写入电源关闭。 在电源关断期间、我发现在执行电源关断后、如果 SWDIO 和 CLK 连接到 XDS110而未连接、则功耗会有所差异。 我想知道你是否对此有任何建议。

将存在大约几 μ A 的间隙。
但我为 SWDIO 和 SWCLK 保留了测试点、用于固件更新。
所以我觉得很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    在断电期间、我发现在执行电源关断后、如果我的 SWDIO 和 CLK 连接到 XDS110而未连接、则功耗会有所不同。 我想知道您是否对此有任何建议。

    如果将器件连接到调试探针(XDS110)以进行编程或调试、则调试子系统将通电、并且器件绝不会进入关断状态。 为了关闭调试子系统、您必须关闭器件的电源(不复位)、然后再次为其上电、然后进行低电流测量。

    另请记住、任何外部外设或其他 IC 的泄漏都可能影响极低电流的测量值。

    有关使用我们的器件进行功率测量的详细信息、请参阅以下应用手册:

    测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(SWRA478)

    希望这对您有所帮助、

    Rafael