This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:BL6450Q

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505000/cc256xqfnem-bl6450q

器件型号:CC256XQFNEM
主题:CC2564中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 成员:

   我们正在进行蓝牙认证测试。

   我们希望 DUT 处于连续传输模式约10分钟(CW 和调制波)。

   目前、它似乎只持续9秒。

  您能告诉我这个命令吗?

 

例如: 我们在下面的中使用此命令:

  我也尝试使用这些命令,但它不是 better...not 任何变化...

     HCI_VS_DR TX_RX Pb_Tester_Packet_= 0x03、 0x00、0x00、  0x05、0x01、 0x53、  0x0F、0x00、0x01  、0xFF //单个频率、TX 通道0、RX 通道0、DH5、PRBS、339、15dBm、使能白化、max511  

  2.  HCI_VS_DR Pb_Tester_Con_= 0x01、0x00、0x00、0x0F、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00 // GFSK、PN9、通道0、功率= 15dBm、  

那么、请再次查看。   

如果有任何不正确的、请告诉我正确的流量的混杂感谢

B、R

HEJUN