This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:L2CAP 传输长度限制问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1503972/cc2745r10-q1-l2cap-transmission-length-limitation-issue

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好、TI

我在 CC2745 (使用 SDK 9.10.0.57中的 car_node 示例)和 CC2340之间测试 L2CAP 传输时发现问题:当 CC2745发送的数据超过55字节时、对等器件无法接收数据。 CC2745的数据传输是否配置了长度限制? 已验证 syscfg 配置是否正确。 哪些其他设置可能限制此数据包长度?

SYSCFG:

此致!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    由于 SDK 不是公开的、请联系您的 FAE 以创建有关该问题的电子邮件主题。  

    谢谢、

    Isaac