This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 PBE_BLE5_REGDEF_API_RXRAW 接收标准 BLE 广播包

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1502903/cc2340r5-using-pbe_ble5_regdef_api_rxraw-to-receive-a-standard-ble-advertising-packet

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

重新访问以前未解决的问题

我正在实施 RCL 驱动程序的更优化(尽管是专门化的)变体  我一般都熟悉它的内部设计,在运行一些库存示例时单步执行它的代码

正如你可能想象的,我的代码最终是"裸机"-直接与您的.h 文件中定义的寄存器对话..

从专有的250K PHY 和"通用"补丁开始、我能够发送/接收我自己格式的数据包...  除了使用自己的 RX 程序之外、我还可以使用 SmartRF Studio ...接收这些数据包

作为下一步、我已经移动到1M PHY ...  再次,我能够发送/接收数据包..

此时、我仍在使用"generic" PBE | MCE | RFE 修补程序、尽管频率不同  在内部、我将使用 PBE_GENERIC_REGDEF_API_{TX、RX}命令来启动发送/接收操作...

到目前为止、非常好!!!!

在这里、我使用了相同的1M PHY、但与"BLE5" PBE | MCE | RFE 补丁一起使用  目标是发送/接收我将按照 BLE 标准形成的数据包...  在内部、我现在使用 PBE_BLE5_REGDEF_API_{TX、RX}原始命令来启动发送/接收操作  由于这些是标准 BLE 数据包,我已经完成了所有额外的设置-美白、CRC、访问地址等...

此时、我可以"广播"标准 BLE 数据包-经数据包监听器、我的手机、SmartRF Studio 等验证!!!!

当然,下一步是接收标准 BLE 广播包——这是我目前的困境

我知道了我最初使用的 PBE_BLE5_REGDEF_API_ADV 命令、但我随后发现可以直接使用 PBE_BLE5_REGDEF_API_TXRATION...传输相同的标准数据包

虽然我也知道了 PBE_BLE5_REGDEF_API_SCAN 命令、但我正在寻找一个更通用的解决方案、通过 PBE_BLE5_REGDEF_API_RXSDVI...

我意识到这是**不是**一个典型的用例…  (请给我发送一封私人邮件以了解更多详情)  想如何继续????

一个步骤也可能有所帮助: 在执行 TX 或 RX 测试...时、SmartRF Studio 会将基于 SRAM 的小型映像加载到我的目标 CC23xx 中  当使用 BLE 1M PHY 时、我看到信道37上有大量的 BLE 数据包--不仅来自我的测试程序、而且来自家中的许多其他东西!!!!   如果然后将我自己的"广播"程序切换到(比如)信道17、我也可以看到我自己的数据包、而是使用为该信道配置的 SmartRF Studio ...

无论接收 CC23xx 的 SRAM 中加载了任何代码、都很明显有技巧!!!!  是否可以"按原样"访问此代码?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您联系我们。 我会研究这个,并尽快回到你。 同时、为了确认、您正在执行纯裸机 BLE 应用、当前您尝试完成的步骤是扫描常规 BLE 应用是否正确? 您还能分享一下您正在开发的 SDK 吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    我联系了我们的研发专家、他们已经评论说、使用 PEE_BLE5_REGDEF_API_OP_RXCLKO 接收 BLE 数据包应该完全没问题、这正是 RCL BLE 通用 RX 命令处理程序使用的功能。 我建议查看 source/ti/drivers/rcl/handlers/ble5.c 中的 RCL_Handler_BLE5_genericRx、作为如何在您一方实现 RX 的良好参考、因为这应该能满足您的需求。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 中是否有实际**使用**此 API 的示例程序???  单步执行工作程序的代码将有助于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    没有任何专门展示这一点的特定示例、但 RCL_Handler_BLE5_genericRx 代码基本上应执行相同的一般功能。

    此致、

    1月