This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:持续数据存储在闪存中

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505587/cc2650moda-persistent-data-storing-on-flash

器件型号:CC2650MODA

工具/软件:

您好:

我不得不在 CC2650MODA 中添加简单的逻辑日志记录。 我正在尝试了解如何将其存储在闪存中。

有可能吗? 请问最好的方法是什么?  

我尝试浏览数据表、但找不到存储器映射、因此可以了解如何存储数据以及在何处存储数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我们将查看您的问题、尽快回复您!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了写入闪存、您可以使用 API 中与 NVS 相关的函数。 这将允许您将数据写入闪存扇区、该扇区在下电上电后不会被删除。 但是、经常写入闪存可能会磨损闪存。 您是否考虑过在不写入闪存的情况下记录设备逻辑的替代方法? 我建议您阅读 有关日志记录的全新 SLA 、看看是否有其他选项适合您。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。 我要检查它们。

    有一个解决方案使用 RAM、但我正在进行调查、以防该计划失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、如果您在调查后有任何其他问题、可以随时在此处或在新主题中提问。

    此致、
    Maxence