This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:调试构建中的基本 BLE 示例无法运行

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1505569/cc2340r5-basic-ble-example-in-debug-build-cannot-run

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的 TI:

我在调试模式下使用 IAR 编译器构建基本 BLE 示例。 如果连接了 JTAG、则它可以在 LP CC2340R5开发套件上完美运行。 如果 JTAG 断开连接、则在电源复位后、应用程序无法自行运行。

源代码中是否有一些配置或设置需要处理? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我们将看看这个,并尽快返回!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:


    我重建了应用程序并刷写到开发套件中。 移除 XDS 连接、基本 BLE 示例运行正常。 似乎根本不是问题。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特伦斯:

    没问题,我很高兴你弄明白了! 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我将 Display_Handle display 变量配置为 display_host、以便将调试消息重定向到 IDE 的终端。

    display = Display_open(Display_Type_HOST, NULL);


    从 JTAG 适配器上拔下开发套件后、应用程序无法运行、因为主机端口已打开且未从 IDE 获取响应...因此它已挂起。

    更改为"UART.UART" Display_Type_可解决此问题。