This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于单引脚上具有 UART0RXD/UART0TXD 的单线 UART 的 CC2340R5SIPA 配置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1495299/cc2340r5-cc2340r5sipa-configuration-for-1-wire-uart-with-uart0rxd-uart0txd-on-single-pin

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户计划使用 CC2340R5SIPA 、RD 希望 使用单线 UART 连接主机 MCU 和 CC2340R5SIPA。

该单线 UART 还将用于更新  CC2340R5SIPA 的固件。

请帮助检查 CC2340R5SIPA 是否可以在 DIO20_11上运行单线 UART。

如果是、 请帮助提供建议的原理图。

此外、要通过单线 UART 更新固件、我的客户需要开发用户定义的引导加载程序、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike Wu1,

    我希望您做得好。 对于单线 UART、您可能需要切换到自定义硬件配置、然后您需要构建 UART 代码以将 DIO20用于 RX 和 TX (*需要时进行切换)。

    我的客户需要开发用户定义的引导加载程序、对吧?

    正确、如果客户想要使用4线 UART、则必须开发自己的引导加载程序。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您的评论。

    请帮助检查 TI 是否提供硬件参考设计以供客户参考。

    或只上拉  DIO20_11、即可接收100K Ω 的电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    如果我们在某处有参考、我会咨询我们的硬件团队。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我联系了硬件团队、这里没有单线 UART 的直接参考、他们建议使用单线 UART 的自定义引导加载程序设置、而不是我们内置的串行引导加载程序。  

    谢谢、
    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是否有 单线 UART 的自定义引导加载程序设置的示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    在 为单线 UART 开发自定义串行引导加载程序设置之前、  应首先完成 FreeRTOS 中单线 UART 功能的验证。

    请帮助检查 TI 是否在  FreeRTOS 中拥有单线 UART 的示例代码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike Wu1,

    目前、我们没有单线 UART 的直接示例、您可能需要对引脚进行多路复用、或创建您自己的单线 UART 驱动程序、因为 TI 的驱动程序假设使用2线 UART。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢。