This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为 CC2340上的48MHz 晶体振荡器启用温度补偿时、电流消耗增加50%。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1507300/cc2340r5-when-enabling-the-temperature-compensation-for-the-48mhz-crystal-oscillator-on-the-cc2340-the-current-consumption-increases-by-50

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、我从48MHz 晶体振荡器中移除了两个电容器、因此需要实现基于软件的补偿。 但是、如果启用温度补偿、睡眠电流会增加50%。 有什么解决方案可以做到这一点吗? 我的功耗要求非常严格。

当禁用温度补偿时、睡眠电流测量0.77μA、如下图所示:

启用温度补偿后、睡眠电流测量1.40μA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、wangrenli、

    射频温度补偿功能使用 TRM 第14章中所述的集成 AON 温度传感器功能。  在待机模式下、 温度 TI 驱动器 将"仅在 VDDR 充电脉冲期间进行采样"  、此时测量125kHz ADC 所需的电流消耗为10uA (根据数据表(7.25.1、ADC 内部输入)。   因此、这说明了使用 RTC 温度补偿功能时的功率权衡。  涉及的采样是基于硬件的、因此不会修改 TI 电源或温度驱动程序来解决此行为。

    此致、
    Ryan