This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:兼容 CC2340/CC2652/CC1350射频专有2.4GHz。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1507051/cc2340r5-cc2340-cc2652-cc1350-rf-proprietary-2-4-ghz-compatible

器件型号:CC2340R5
《主题中讨论的其他器件:CC1350》

工具/软件:

  • 我正在开发一个基于 CC2340的射频工程、使用射频专有模式。

    我对 是否可以使用射频专有技术将 CC2340连接到 CC2652或 CC1350感到好奇、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    非 CC1350、因为该器件仅支持低于1GHz 频带、而 CC2340和 CC2652仅支持2.4GHz 器件。  但是、 可以使用共享 PHY (例如250kbps MSK PropRF 甚至是 IEEE 802.15.4)在 CC2340和 CC2652之间进行通信。    在从 SimpleLink F2/F3 SDK 中的 PropRF 示例开始开发应用程序代码之前、您可以使用 SMARTRFTM-Studio 执行初始分析。

    此致、
    Ryan