Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
尊敬的专家:
建议在我们的程序中使用具有 SPI 接口的 LCM。
- 由于 CC2340仅支持 一个 SPI 接口、因此我们希望与外部闪存共享 SPI 接口。 下图如下图所示。 SPI 速度的配置优于10MHz。

- 显示分辨率为60*100、位深度为16位。 如果我们使用 SRAM 进行显示缓冲、可能需要24KB SRAM 进行缓冲(双缓冲)。 SRAM 使用量似乎对于我们的应用来说太大了。 我想知道是否可以使用 UDMA 功能通过 SPI 接口将显示数据(例如图像)从外部闪存直接传输到 LCD 模块。
您能否帮助评估使用 CC2340R5驱动 LCD 的可能性? 谢谢。
BR、
广文