This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:BLE-Layer-Stack

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1509420/cc2745r10-q1-ble-layer-stack

器件型号:CC2745R10-Q1

工具/软件:

您好;  

从 蓝牙核心规范 网站查找有关蓝牙 v6.0的信息时、我们获得了 低功耗蓝牙栈的图像。

因此、我们想知道 CC2745R10是否具有相同的层堆栈、特别是 v5.2中已引入的"等时适应层"、请提供 有关此类内容的更多信息、或者在哪里可以找到有关 CC2745的此类信息、同时考虑到 CC2745的网站上编写的 BLE v6.0用于信道探测、数据表中提供了 BLE v5.4。

提前感谢您;  

谨致问候;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不幸的是、我们今天不支持这一层。 它似乎主要用于 LE 音频等我们尚不支持的用例。  

    此致、

    Nima Behmanesh