This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:引脚配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1508472/cc2340r2-pin-configuration

器件型号:CC2340R2
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

使用 CCS 配置 CC2340R5的 SPI 时、 是否只能配置 CLK 和 OUTPUT 的两个引脚?

BR、

更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    我不明白这个问题。  可多路复用至任何 SPI 功能的可用引脚数量 将取决于目标封装。以下是器件 数据表中的一个有用表格

    这在 SysConfig SPI 模块中也是透明的、在板视图中选择"Use Custom Board"后也是如此。  所有 SPI 引脚(CSn、PICO、POCI 和 CLK)都可在器件的引脚属性限制内进行配置。  请阐明您的环境(F3 SDK 版本、示例)和观察结果(屏幕截图)、以获得进一步帮助。

    此致、
    Ryan