This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XC-BT-SP:在新设计中使用哪种微芯片来提供音频流?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1515169/cc256xc-bt-sp-which-microchip-to-use-for-sourcing-audio-stream-in-new-designs

器件型号:CC256XC-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:CC2564CCC256XCQFN-EM

工具/软件:

您好专家、

我们正在选择微芯片来升级我们的高端电池供电医疗设备、该设备除其他外、使用蓝牙将音频流提供给现代第三方蓝牙耳机。 我们目前正在使用 ESP32和 A2DP、但希望将其升级到更可靠的版本。 我们当时想到的是 TI 的 CC2564C 微芯片。 零件的成本不是问题。 这是一个明智的决定吗?

我注意到、评估板 CC256XCQFN-EM 被主要分销商宣布已停产、而且关于  CC256的最后帖子是4-5年前。

我们不介意使用 BLE 来代替 BT Classic 的 A2DP、但我不知道 BLE 音频在耳机制造商中是否足够受欢迎、或者它们是否存在。

您是否认为 CC2564C 是新设计的理想选择、有任何意见或建议其他方向?

谢谢!