This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:DIO 引脚在上电(初始化之前)是否处于高阻态?

Guru**** 2993660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1499338/cc2651r3sipa-is-the-state-of-the-dio-pin-at-power-on-before-initialisation-hi-z

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

上电时(初始化之前) DIO 引脚的状态是否为高阻态?
另外、从复位中恢复后、DIO 引脚的状态是多少?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果尚未定义引脚、则 DIO 将为高阻抗(tri 状态)。 "默认情况下、I/O 驱动器(输出)和输入缓冲器(输入)在上电或复位时被禁用(tri 状态模式)、因此 I/O 引脚可以安全地保持未连接(悬空)状态。" 请参阅器件技术参考手册(https://www.ti.com/lit/ug/swcu191/swcu191.pdf?、ts = 1744200935874&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC2651R3SIPA)第13.5节。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    谢谢您的建议、我还有一个关于您的建议的问题。


    >默认情况下、禁用 I/O 驱动器(输出)和输入缓冲器(输入)。
    >~Ω 可安全保持未连接(悬空)

    从输入缓冲器的角度来看、如果输入缓冲器是悬空的、则输入缓冲器很弱、不会受到外部噪声等影响。

    可能会发生闩锁吗? 或者是否有任何其他保护措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它们处于高阻抗模式、因此可以保持未连接状态。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    据我所知、当输入引脚悬空且处于高阻抗状态时、它容易受到外部噪声的影响、这可能会触发闩锁效应。

    这种理解是否正确?

    我特别担心的是、悬空的输入引脚可能会因外部噪声而导致闩锁效应。

    在 CC2651R3SIPA 中、您能否解释一下为什么未连接的输入引脚即使可能暴露在噪声下、通常也会受到闩锁效应保护?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需跟进我之前发送的问题—是否有更新?
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    对因节假日造成的延误表示歉意。 如果输入引脚保持未连接/悬空、建议配置上拉/下拉、以确保它们处于已知状态。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    关于 DIO 引脚在上电时的状态、在 MPU 唤醒之前、尚未定义 DIO 方向(输入/输出)。
    根据您的意见、您建议采用哪种方法?

    > I/O 引脚可以安全地保持未连接状态(悬空)。
    > 建议配置上拉或下拉电阻。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好:

    您对上述问题有任何更新吗?

    由于在 MPU 唤醒之前尚未定义 DIO 方向(输入/输出)、是否需要添加外部上拉或下拉电阻来确保该引脚可以安全地保持悬空?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    对延迟深表歉意。 如果器件所承受的电压和条件低于数据表"绝对最大额定值"中所述的值(参阅第8.1章)、则不应产生锁存效应。 此外、请注意器件不应暴露于超出数据表规格的 ESD 事件中(请参阅有关 ESD 衰减的第8.2章)。

    BR、

    David。