This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:支持双映像 OAD 类型的 MCU 引导中不等分区

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1514118/lp-em-cc2340r53-support-for-unequal-partition-in-mcu-boot-for-dual-image-oad-type

器件型号:LP-EM-CC2340R53

工具/软件:

尊敬的团队:  

考虑到我的主要应用规模很小、我仍然需要使用 MCU 双引导 OAD 类型方法、因为我的当前硬件添加外部闪存存储器(因此我无法想到使用片外 OAD 类型)和容纳外部闪存、除非我们进行 PCB 重新设计、否则此时无法实现。  因此、我正在寻找下述另一种方法、并在 MCU 引导编译中面临问题。  

此外、在 CC2340R53的当前双分区中、如果主映像和辅助映像的分区相等 、则最大大小为236KB、并且我的应用程序目前的大小大于该大小。 所以 我想在双映像 OAD 模式中有不等的分区。 请查看我为我们的项目所考虑的以下分区  

为此、我需要在 MCU 引导中支持不等的分区大小。 因为当我尝试在中使用此配置时  

MCU 启动时出现编译错误、表明两个分区需要相同。  

您是否提出了可以实现的任何可能的方法。 注意:我们不希望在此时和升级固件

需要此解决方案的原因是要利用已具有安全启动特性的 MCU 启动功能  

功能。  

此致

Ilanchezhian T