This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:了解蓝牙 RSSI

Guru**** 2882860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1512947/cc2640r2f-understanding-of-bluetooth-rssi

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:

您好、TI 支持

您能告诉我如何了解蓝牙 RSSI 吗?

如何判断这个信号是好的。

0到-70 dBm 意味着信号正常?

我需要详细了解。

我需要详细说明我正在使用的项目。

我使用项目简单中心 版权所有(c) 2013-2019、德州仪器(TI)公司

simplelink_cc2640r2_SDK_3_30_00_20

函数"SimpleCentral_getConnAddrStr (connHandle)、RSSI)"

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们!  

    RSSI (接收信号强度指示器) 是对无线设备从 Wi-Fi 或蓝牙等信号接收功率级别的测量。 它通常以分贝(dBm)表示、有助于确定信号在接收器端的强或弱程度 RSSI 值越高(负值越小)表示信号越强、而噪声值越低(负值越小)表示信号越弱。 RSSI 通常用于评估无线通信系统中的连接质量、估算距离并做出有关网络连接的决策。  RSSI 还取决于器件的 Tx 功率、这将与 RSSI 值直接相关。

    在线提供了大量优质资源、这些资源还对 RSSI 进行了深入说明。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek