This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:从 RTOS 切换到裸机时可以减小多少代码容量

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1512967/cc2340r5-how-much-code-capacity-can-be-reduced-when-switching-from-rtos-to-bare-metal

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

大家好!

该固件采用 Zephyr 开发时具有166kB/36KB 的 ROM/RAM 容量。

在下一次开发中、裸机开发正在考虑改用容量较低的 ROM。
您是否知道从 RTOS 更改为裸机时代码容量会减少多少?

我不需要准确的数据、因为这取决于用例、但如果您有任何历史示例、请告诉我们。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    我希望您做得好。 在本实验中、我将从 SDK 中获取两个示例、只需将 RTOS 更改为 NORTOS、即可通过查看内存分配来查看效果:

    从 gpiointerrupt 示例开始:

    RTOS (FreeRTOS):  

    NORTOS:  

    在这个特定示例中、闪存从11714变为5073 (通过从 FreeRTOS 切换到 NORTOS、减少了6641)。  

    您可以将上述相同的测试应用于可在 SDK 中构建的所有其他示例。  

    谢谢、
    Alex F