This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:蓝牙模块建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1514940/cc2640r2f-q1-bluetooth-module-recommendation

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题:CC2564C 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否帮助推荐 满足以下要求的蓝牙模块:

  • BT 版本:5.3
  • 双模(BR/EDR+LE)
  • 支持 LE 音频
  • AEC-Q100
  • 工作电压:1.7V-5.5V
  • 工作温度:-40℃ -105℃

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们的蓝牙芯片无法满足上述所有要求。 大背板是双模支持。 我们只有 CC2564C 器件支持 BR/EDR + LE、但遗憾的是、它仅符合5.1 BT SIG 规范。 它也不支持 LE 音频。

    此致、

    Rogelio