This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE 跳频测试命令

Guru**** 2582855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1512749/cc2340r5-ble-hopping-test-command

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好、

我们希望启用 BLE 跳测试。 我是否可以知道下面的命令是否正确? 此外、我们使用的是 SDK_7_20_01_10、是否支持跃点测试?

 

[7]: - 05:16:50.397.
-Type          :0x01 (命令)
-OpCode        :0xFC28 (HCI Ext_Enhanced ModemHopTestTxCmd)
数据长度   : 0x03(3)字节
PayloadLength :0x00 (0)
DtmPktPattern :0x01 (1)(dtm_0x0F)
SetupPhyParam  :0x00 (0)(One_Mbps_Phy)
转储(Tx):
0000:01 28 FC 03 00 01 00     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 是的、这似乎很好! 如果您在使用时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    我们不会看到在发出命令后发出任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我刚刚在终端使用8.40 SDK 对此进行了测试、结果没有任何影响。 您能尝试一下吗?  

    如果这不起作用、您能提供一些有关您的设置的信息吗?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    您看到频谱分析仪上的信号输出了吗? 我们只试了8.40 SDK、但在 频谱分析仪上看不到任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尚未使用频谱分析仪进行测试、但我确保测试成功开始。 我会在我的最后尝试这个,并告诉你,当我有一个答案。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarek、我们可以成功发送命令、但在频谱分析仪上看不到任何信号。