工具/软件:
我host_test在 CC2340上使用示例并通过它控制器件 BTool 。 我已按如下方式配置了扫描:
-
GapScan_setPhyParams()使用调用SCAN_TYPE_ACTIVE -
GapScan_enable()SENT 命令 -
我正在接收数据 广告报告 来自多个设备(例如
ADV_IND) -
但我确实做到了 看不到任何扫描请求(SCAN_REQ)或扫描响应(SCAN_RSP) BTool 日志中的数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我host_test在 CC2340上使用示例并通过它控制器件 BTool 。 我已按如下方式配置了扫描:
GapScan_setPhyParams()使用调用 SCAN_TYPE_ACTIVE
GapScan_enable()SENT 命令
我正在接收数据 广告报告 来自多个设备(例如ADV_IND)
但我确实做到了 看不到任何扫描请求(SCAN_REQ)或扫描响应(SCAN_RSP) BTool 日志中的数据。
您好、Jan、
我正在使用 SDK 版本8.40.02.01、并且一个分段设备的扫描数据是:
[31]: - 04:53:28.794.
-Type:0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
数据长度:0x3E (62)字节
事件:0x0613 (1555)(GAP_AdvertiseScannerEvent)
状态:0x00 (0)(成功)
EventID:0x00400000 (4194304)(
GAP_EVT_ADV_REPORT)
AdvRptEventType:0x13 (19)(Legacy_ADV_IND_OR_ADC13 Data_Complete)
地址类型:0x00 (0)(ADDRTYPE_PUBLIC )
地址:0C:AF:5A:30:35:34
主 PHY:0x01 (1)(scanned_PHY_1M)
SecondaryPHY:0x00 (0)(scanned_PHY_none)
AdvSid:0xFF (255)
TxPower:0x7F (127)
RSSI:0xAA (170)
DirectAddrType:0xFF (255)(ADDRTYPE_NONE)
DirectAddr:00:00:00:00:00:00
我的博客(0)
DataLength:0x001F (31)
数据:1E:21:B1:5A:30:37:7A:03:FE:5A:30:37:7A:F3:50:A5:
CF:CA:CB:F3:50:A5:CF:CA:CB:6B:4D:2A:8A:9A:38
转储(Rx):
0000:04 FF 3E 13 06 00 00 40 00 13 00 34 35 30 5A ...> @……450Z
0010:AF 0C 01 00 FF 7F AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ....
0020:1F 00 1E 21 B1 5A 30 37 7A 03 FE 5A 30 37 7A F3 ...!.Z07z .. Z07z。
0030:50 A5 CF CA CB F3 50 A5 CF CA CB 6B 4D 2A 8A 9A P.. p....km*..
0040:38
此处 带下划线的数据为31个字节、仅用于广播数据、它不包含扫描响应数据。
您好:
在分析日志时,我看不到任何与 Gap Scan_Set PhyParams.()对应的 Tx 数据包将扫描类型更改为 scan_type_active。 您是否可以尝试发送、然后检查是否存在扫描响应?
AdvRptEventType 的一个示例为: 0x1b (27)(Legacy_SCAN_RSP_TO_ADV_IND_OR_Advance Data_Complete)
另外、请记住、建立连接时不会出现扫描响应、仅在扫描时才会出现。
此致、
Tarek