This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:重复参数设置何时就绪?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1517938/lp-em-cc2745r10-q1-when-is-the-repetition-parameter-setting-ready

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具/软件:

TI、您好:

在 Python 中测试信道探测功能时、我在代码文件 ble_device_car_node_with_distance.py 中注意到、它建议在启动 CS 时通过设置 REPEAT 参数只启用该过程一次。 此功能何时准备就绪?
代码中的提示如下图所示:

谢谢

James

2025.05.23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    您是否尝试过将 cs_set_procedtion_params "max_proceduction_count"更改为>1? 我将与团队核实何时准备就绪。  

    同时、当前脚本将使用 for 循环反复运行该过程。 您可以更改代码中的循环数以确定过程数。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac