This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:请咨询 CC2652R 以检查它是否适用于3级医疗应用。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516781/cc2652r-enquiry-on-cc2652r-to-check-whether-it-is-suitable-for-class-3-medical-applications

器件型号:CC2652R

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在处理的是  3级医疗设备  滤波器  时间关键型通信 。 我正在探索 TI 提供的集成选项  经典蓝牙  功能、而且我 还了解了 CC2652R 模块。

我想在选择 CC2652R 之前获取您的输入 蓝牙模块   时间关键型功能应用。

具体来说、我 需要确认以下要求、

  1. CC2652R 适合  医疗级时间敏感型应用?
  2. 关于 CC2652R 模块是否提供任何方案的指导  医疗级认证  这将是理想的 用例。
  3. 有关的信息  技术支持  和  软件开发资源  (SDK、栈、文档等)、TI 将为经典蓝牙开发提供这些组件。

您的见解将非常有助于为我们的应用选择合适的解决方案。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 为了进行澄清、CC2652R 支持低功耗蓝牙(Bluetooth LE、低功耗)、而不支持经典蓝牙。

    [报价 userid="655282" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516781/cc2652r-enquiry-on-cc2652r-to-check-whether-it-is-suitable-for-class-3-medical-applications
    • CC2652R 适合  医疗级时间敏感型应用?
    • 关于 CC2652R 模块是否提供任何方案的指导  医疗级认证  这将是理想的 用例。
    [/报价]

    关于医疗级主题、请联系您当地的 TI 现场代表、并为此 E2E 主题提供。 他们将帮助您通过电子邮件与合适的专家联系、以获取问题的答案。

    Unknown 说:
    有关的信息  技术支持  和  软件开发资源  (SDK、栈、文档等)、TI 将为经典蓝牙开发提供这些资源。

    CC2652R7的软件 SDK 是 SimpleLink 低功耗 F2 SDK。 该 SDK 包含大量有助于开发的资源。 有多种驱动程序和协议示例(BLE、Zigbee、PropRF、驱动器等)、 以及详细的用户指南。 我们还以 SimpleLink Academy 实验室的形式提供适用于 CC13XX CC26XX 系列器件的培训配套资料。 假设您以前没有使用蓝牙或我们的器件的经验、这些实验室将详细介绍各种不同的蓝牙主题。 需要明确的是、CC2652R 不支持经典蓝牙、而是支持更新的低功耗蓝牙规范。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的答复。

    我们理解  CC2652R  不支持经典蓝牙。 while  BLE 也可以接受  对于我们的应用、我们需要确保所选模块为  符合 III 类医疗设备标准  这样  所有相关认证的器件  可用于支持监管批准。

    您提到:

    "有关医疗级主题、请联系您当地的 TI 现场代表、并为此 E2E 主题提供。"

    请您继续指导我们  如何识别和联系我们当地的 TI 现场代表 ? 了解我们地区的联系人是谁将会很有帮助(我们的总部设在印度卡纳塔克邦的 Mysuru)。

    此外、如果  CC2652R  不是医疗级应用最合适的选择、请您提出任何建议  备选 TI 蓝牙模块  (BLE 或经典蓝牙)更符合要求  III 类医疗设备要求 ? 如有可能、还请提供有关的信息  产品生命周期状态  (例如、EOL 计划)、因为这将帮助我们做出明智的决策。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 我正在与营销团队合作、通过电子邮件与我们取得联系。

    此致、

    1月