This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:生成 GATT 配置文件 UUID

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516904/cc2640r2f-generate-gatt-profile-uuid

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:

您好、TI 支持

从 TI 的默认 UUID 开始、我需要生成新的 UUID。  

uuuid 需要是标准的还是可以由自己设置?

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    我们的 BLE 专家将很快与您联系!

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    感谢您的联系。

    您可以根据需要设置128位 UUID。

    看看宏 TI Base 128位 UUID 的格式如何:F000XXXX-0451-4000-B000-000000000000。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    它没有 UUID 标准?

    我可以设置什么?

    例如:  

    12345678-1234-1234-1234-1234-123456781234

    谢谢、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    为自定义 BLE 服务或特征选择 UUID 的唯一限制是它们不与蓝牙 SIG base UUID 冲突:xxxxxxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB

    BR、

    David。