This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:如何设置 SysConfig 和 python 参数、以便运行信道探测测距、从而获取双天线的有效数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1516653/lp-em-cc2745r10-q1-how-to-set-up-sysconfig-and-python-parameters-that-can-run-channel-sounding-ranging-to-get-valid-data-for-dual-antennas

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

TI、您好:

当前正在测试信道探测双天线测距功能、但从测试中获得的数据无效、我应该如何设置 sysconfig 和 python 的参数?

软件和硬件环境:SDK 9.10.0.83、2 * LP-EM-CC2745R10-Q1电路板、2 * BP-EM-CS 电路板

测试结果如下所示:

------------------------------------------------------------------------------------
等待 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS
距离结果-启动器
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:96
距离:4294967295
质量:4294967295
信心:4294967295
------------------------------------------------------------------------------------
*** 过程启用***
过程启用
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:68
状态:0
Conn_handle:0
config_id:0
启用:1.
ACI: 7.
PWR_DELTA:128
sub_event_len:28450
SUB_EVENS_PER_EVENT:1.
SUB_EVENT_INTERVAL:0
event_interval:3.
Procedure_interval:0
Procedure_count:1.
------------------------------------------------------------------------------------
等待 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS
距离结果-启动器
------------------------------------------------------------------------------------
_io:[]
事件:96
距离:4294967295
质量:4294967295
信心:4294967295
------------------------------------------------------------------------------------
*** 过程启用***
过程启用
------------------------------------------------------------------------------------

谢谢

James

2025.05.21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    信道探测文档中提到了这一点。 我已将文档的这一部分链接起来。 简单总结:  

    1.in  信道探测配置  截面、设置  天线数  切换到2。  

    2.设置  天线多路复用位图  至0xC6。  

    3.导航至  TI 驱动程序->RCL->RCL 可观测性 、然后在附加 RF GPIO 信号下选择 PBEGPO2和 PBEGPO3。 这些 GPIO 将控制多个天线 Booster Pack 上的天线开关。  

    4、设置  ACI  如果在 python 脚本中使用2x2天线配置、则将 Preferred_peer_tanenna 更改为0b0011。  

    如果这不起作用、请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时答复。

    我完全按照您的指示设置所有的参数,但我仍然得到无效的值,所以我打开距离+ rawdata ,并发现以下错误:

     没有 CS_SUBEVENT_RESULT_CONTINUE 到达、、如以下。中所示

    ------------------------------------------------------------------------------------
    Subevent results -远程设备
    ------------------------------------------------------------------------------------
    _io:[]
    活动:69
    Conn_handle:0
    config_id:0
    start_acl_connection_event:58
    Procedure_COUNTER:0
    第476章
    reference_power_level:-21
    Procedure_DONE_STATUS:1.
    subevent_done_status:1.
    abort_reason:0
    NUM_ANTENS_PATH:4
    NUM_STEPS_REPORT:10
    第234章
    数据:00:0E:05:00:E0:01:01:00:2C:05:00:E0:01:DC:01:00:40:05:ED 00 ED EF ED
    ------------------------------------------------------------------------------------
    等待 CS_SUBEVENT_RESULT_CONTINUE
    未到达 CS_SUBEVENT_RESULT_CONTINUE
    等待 NWP CS_APP_DIAY_RESULTS
    距离结果-启动器
    ------------------------------------------------------------------------------------
    _io:[]
    事件:96
    距离:4294967295
    质量:4294967295
    信心:4294967295
    ------------------------------------------------------------------------------------
    *** 过程启用***
    过程启用
    ------------------------------------------------------------------------------------
    _io:[]
    事件:68
    状态:0
    Conn_handle:0
    config_id:0
    启用:1.
    ACI: 7.
    PWR_DELTA:128
    sub_event_len:28450
    SUB_EVENS_PER_EVENT:1.
    SUB_EVENT_INTERVAL:0
    event_interval:3.
    Procedure_interval:0
    Procedure_count:1.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Subevent 结果-本地设备
    ------------------------------------------------------------------------------------

    谢谢

    James

    2025.05.22