Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具/软件:
我需要将器件 MAC 地址的最后两个字节嵌入到器件名称中、表示为4 HEX。 字符。
我可以看到 器件名称位于 scanResData1和 attDeviceName 中、因此我将 这两个中的占位符字符替换为这些字符
对于示例、MyDevice_&&&成为 MyDevice_D587。 我在 app_peripheral.c 中将其作为 Peripheral_start ()函数的第一项操作来执行。
但是、如果 使用 NRF Connect 在 iOS 设备上扫描我的设备、则会显示 MyDevice_D587版本、而使用 TI 的 SimpleLink Connect 进行扫描
显示 MyDevice_&&& 版本。 相当令人困惑
从两个扫描程序进行连接会打开配对对话框、此处两个程序都显示 MyDevice_&&&&版本。
检查设置->蓝牙中的绑定注册 也会显示设备已绑定为 MyDevice_&&&&、而不是 MyDevice_D587
其他地方和何时我必须用 MAC 监听器替换占位符?